结果:找到"LOTO示波器 电流探头",相关内容1000条
- 泰克TCPA400+TCP404XL电流探头
- 泰克TCPA400+TCP404XL电流探头品牌:泰克jiang品名型号:AC/DC电流探头TCPA400+TCP404XL产品简介:DC~2MHz,500ADC,变比1A/mVTCP300和TCP400系列AC/DC电流测量系列为满足当前的电流测量需求提供了非常先进的系统。分芯探头同时采用变压器和霍尔效应技术,提供了从DC直到100MHz的宽带宽测量功能,支持zui低1毫安,zui高几千安(在使用CT4电流变压时)的电流。在连接到带有TEKPROBETMII或TekConnect®接口的泰克示波器上时,可以简单、方便地完成电流测量和计算。通过TDSPWR2功率测量等附加软件,可以提供额外的...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 泰克TCPA400+TCP404XL电流探头 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-06-19 21:02:00
- LOTO虚拟示波器实测
- 乐拓科技以研发为核心,以质量为前提,以服务为理念,致力为您提供高性价比的电子测量仪器。技术团队不断提升和改进产品软硬件,令其拥有丰富的软件功能和稳定的运行性能。我们为客户提供免费的软件更新,让您的LOTO产品免费解锁最新功能。欢迎加入技术交流群。产品介绍,案例应用,视频讲解,资料下载,帮助您快速上手。群里有研发工程师和各行各业用户群,欢迎提问,交流。
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚拟示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-03-24 14:50:00
- 10073C安捷伦500MHZ示波器探头
- Agilent10073C示波器探头10073C安捷伦500MHZ示波器探头JIANGBandwidth:500MHzSystemrisetime(calculated):<700psAttenuationRatio:10:1Inputresistance:2.2MΩ(whenterminatedinto1MOhm)TheAgilent10073Cpassiveprobeisourmostrugged500MHzprobe.Witha10:1attenuationratioandhigh2.2Mohminputimpedance,itisidealasageneralpurpose,h...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 10073C安捷伦500MHZ示波器探头 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-05-02 20:25:00
- 泰克TCPA400/TCP404XL电流探头
- 泰克TCPA400+TCP404XLAC/DC电流探头品牌:泰克JIANG品名型号:AC/DC电流探头TCPA400+TCP404XL产品简介:DC~2MHz,500ADC,变比1A/mVTCP300和TCP400系列AC/DC电流测量系列为满足当前的电流测量需求提供了非常先进的系统。分芯探头同时采用变压器和霍尔效应技术,提供了从DC直到100MHz的宽带宽测量功能,支持zui低1毫安,zui高几千安(在使用CT4电流变压时)的电流。在连接到带有TEKPROBETMII或TekConnect®接口的泰克示波器上时,可以简单、方便地完成电流测量和计算。通过TDSPWR2功率测量等附加软件,可以...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 泰克TCPA400/TCP404XL电流探头 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-04-15 16:07:00
- 泰克TCP0030A电流探头
- 泰克TCP0030A电流探头蒋TCP0030A是简便易用的***交流/直流探头,旨在用于通过TekVPI?探头接口直接连接示波器。该交流/直流测量探头提供了超过120MHz的带宽,选配择5A和30A测量量程。这些探头还提供了***的低电流测量能力和***1m的电流精度,这对满足当前***挑战性的电流测量需求至关重要。主要特点简便易用,准确进行AC/DC电流测量与TekVPI?示波器进行智能通信,提供:单位定标和读数。电流和幅度读数在屏幕上自动显示。无需手动设置。没有必要进行从电压到电流的手动计算按钮消磁和自动置零功能探头状态和诊断指示灯LED远程GPIB/USB探头控制分裂铁心结构,电路连接...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 泰克TCP0030A电流探头 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-04-14 22:29:00
- LOTO新型号支持串口蓝牙示波器
- LOTO串口/蓝牙示波器面世LOTO一直专注在虚拟示波器领域,以USB虚拟示波器为基础,扩展了很多功能模块,可以把Windows示波器,信号源,逻辑分析仪,频谱分析,数据记录,安卓手机平板支持,隔离差分输入,电流探头,EMC近场检测,LAN局域网远程监测等等合而为一。根据示波器主机的性能不同,可以分为几个系列,每个系列的主机又可以跟不同的扩展模块组合成不同的功能组合。这样下来,LOTO示波器的子型号多达几十种。现在,LOTO的串口232/422/485/蓝牙功能模块面世了,原来的几个系列的示波器的主机,可以插上这些功能模块,从原来的USB示波器,变成232/422/485/蓝牙示波器了。这下...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙示波器,串口示波器,LOTO示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-03-30 15:29:00
- LOTO示波器:秒测UI特性曲线(二极管为例)
- 本文章主要介绍用LOTO示波器、信号发生器模块和电流差分模块测二极管UI特性曲线的案例,当然还可以用该套设备测三极管、场效应管、稳压管和一般的PN结。图1为PN结的UI特性曲线,可以看到,当电压U增大到一定的值时,流过PN结的电流会迅速变化,我们称这个电压为导通电压,不同材料的导通电压不同,硅管的0.7V,锗管的0.3V,用途有整流用的,有开关用的,各种二极管,它的曲线不太一样,当PN结两端的电压加到零点几伏的时候,它两端的电压就不会继续升高了,只是电流在增大。图1.二极管UI特性曲线PN结反向特性:当PN结两端加反向电压时,反向电压值较小时,电流几乎为零,此时的电流为反向饱和电流,当反向电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-10 11:33:00
- LOTO示波器两种电流探头的对比实测
- 为了对比分析探头C20A与感应式探头AC20A的区别,在这次演示中,我每个通道接一种不同的电流探头。B通道接了一路C20A电流探头,A通道接了一路AC20A感应式的电流探头,同时测一路电流,看它们的区别。在之前的文章中,我们介绍了C05A,C20A等探头,是可以测直流或者低频率电流波形。它通过DE-15扩展口接入示波器,另一端是接入式的两根导线,需要串联在被测电路里来测量电流波形这种电流探头只能通过DE-15扩展口接入LOTO示波器使用。它接入后,代替B通道使用,所以只能使用一个通道。这种探头的优势是可以测直流和低频率的波形,小于50KHz的电流波形。它的缺点是必须接入被测电路中才可以测电流...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 电流探头 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-06 09:13:00
- LOTO示波器基础教程之《手机示波器》如何使用---安卓版
- 本文主要介绍LOTO示波器手机版本的使用。在之前的文章中,我们介绍了windows系统下它的使用,但他其实也可以支持安卓手机,而且必须是带OTG功能的安卓手机。安卓版本的示波器,可以在安卓系统或者windows系统下操作。但是购买windows版本的示波器,是只支持windows系统下操作的。客户买到手后,首先要确认,是M型号的,M就是mobilephone的缩写。还有其他的型号比如F,是全功能版的,也支持安卓手机。但是有的客户买了手机版的,但又加了其他的拓展模块,综合后,可能就会以别的字母命名。操作前,先确认你的手机是支持OTG功能的安卓手机,在网上基本上搜索手机型号都能查到。然后有些手机...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 手机示波器 安卓版 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-04 19:46:00
返回